We're currently experiencing issues with our online chat. Please call 1-800-294-9202 or email qdonline@greenheck.com for assistance (M-F, 8AM-5PM CST).
We're currently experiencing issues with our online chat. Please call 1-800-294-9202 or email qdonline@greenheck.com for assistance (M-F, 8AM-5PM CST).
Use the calculator to determine the Air Exchange (CFM) required to adequately ventilate an area.
Calculo de Cambio de Aire (CFM)
Utilice el calculador para determinar los cambios de aire (CFM) requeridos para ventilar el área adecuadamente.
Ingresar información dentro de los campos para calcular los CFM (por ventilador).
Para calcular los CFM requeridos para ventilar un área adecuadamente, se divide el volumen de la habitación entre los valores de "Minutos por cambio" apropiados.
[CFM] = [Volumen de la habitación] / [Min./Camb.]
Flujo de aire (CFM) por Ventilador
*Los asteriscos indican los campos obligatorios.
Calcular Presión Estática
Use the calculator to determine the amount of static pressure the fan must overcome.
Calcular Presión Estática
Utilice el calculador para determinar la cantidad de presión estática que el ventilador necesita.
La presión generada por los ventiladores en los conductos es típicamente muy pequeña. Sin embargo, una medición precisa de la presión estática es crítica para la selección adecuada del ventilador. La presión estática en sistemas de ventiladores es típicamente menor que 2" SP, o 0,072 Psi.
La cantidad de presión estática que el ventilador necesita depende de la velocidad del aire en el ducto, el numero de transciciones (y otros elementos de resistencia) y la longitud del ducto. Para un sistema diseñado con suficiente aire templado, se pueden utilizar las guías de la tabla de abajo para estimar la presión estática.
Presión Estática
*Los asteriscos indican los campos obligatorios.
GUÍA DE PRESIÓN ESTÁTICA
Sin Ducto
0.05" a 0.20"
Con Ducto
0.20" a 0.40" por cada 100 pies de ducto (asumiendo que la velocidad de aire en el ducto cae dentro de los 1,000 a 1,800 pies por minuto)
Transiciones
0.08" por transición (codo, registro, rejilla, compuerta, persiana, etc.)
Extracción de Campanas de Cocina
0.625" a 1.50"
Imprtante: Los requerimientos de presión estática son afectados significativamente por la cantidad de aire templado suministrado en el área. Si el aire templado suministrado es insuficiente la presión estática aumentará y redicirá la cantidad de aire que será extraido. Es importante recordar que por cada pie cubico de aire extraido, se debe suministrar un pie cubico de aire.
Ver como
Ordenar por
Results per page
Demostración0de0resultados
Shop Greenheck Centrifugal Downblast Exhaust Fans
Roof mounted centrifugal downblast exhaust fans include direct- and belt-driven fans. These models have backward-inclined centrifugal wheels and are suitable for applications exhausting relatively clean air.
Indicates the space relationships of windings and changing values of the recurring cycles of AC voltages and currents. The most common power supplies are either single- or three-phase.
The force that causes a current to flow in an electrical circuit. The voltage of a motor is usually determined by the supply to which it is attached. NEMA requires that motor be able to carry its rated horsepower at nameplate voltage plus or minus 1% al